CADデータダウンロードに関するご注意

CADデータ一式の著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)は、ナブテスコ株式会社に帰属しております。
CADデータの一部または全部を弊社に無断でコピー、スキャン、デジタル化等の複製をすることは、著作権法上の例外を除き禁じられています。
CADデータをダウンロードするユーザーは、当該CADデータに表示されている弊社製品がユーザーの製品に利用することが可能であるかを検証・確認するためにのみCADデータを使用するものとし、その他一切の目的(弊社の事前の承諾なく営利目的で使用することや雑誌・インターネットなどに無断掲載することを含みますが、これらに限られません。)での使用につきましては、かたくお断り致します。
CADデータのご使用により新たな知的財産権が生じた場合、直ちに弊社にご連絡いただき、知的財産権の帰属につき双方協議するものとします。
弊社は、CADデータのご使用で生じた損害につき、賠償する責任を負うことはないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については賠償する責任を一切負わないものとします。
本「CADデータダウンロードに関するご注意」に定める事項の準拠法は日本法とし、本「CADデータダウンロードに関するご注意」に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
CADデータは、商品の改良・統廃合などにより、予告なしに内容を変更・改編する場合があります。予めご了承下さい。
2016年12月26日制定
2022年9月28日改定
  1. TOP
  2. CADデータダウンロードに関するご注意